This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:芯片应用问题

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1354661/tusb8020b-application-issues-of-chips

器件型号:TUSB8020B

请验证 TI 芯片支持的 USB 接口数量;
 
从图中可以同时支持两个 USB2.0和一个 USB3.0;

从芯片管脚图可以看到支持2个 USB3.0、

如果不能同时支持两个 USB3.0芯片、可以推荐一个经济高效能同时支持两个 USB3.0芯片的芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tonyx:

     TUSB8020B 可同时支持两个 USB3.0芯片。