This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD762:防止负 ESD 冲击

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD762, ESD752, TSM24B, TSM24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1354354/esd762-prevent-from-negative-esd-strikes

器件型号:ESD762
主题中讨论的其他器件: ESD752Strike

大家好、

从最初螺纹开始、建议将 ESD752和 ESD762用于 PD 控制器的 CC 引脚保护(最低-0.5 abs、最高26V abs)。

为什么双向 ESD 保护二极管可以防止负 ESD 冲击? 您能解释一下吗?

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi:

    由于绝对最小值接近0、因此最好在此处使用单向器件。 更多信息、请参阅下图:

    钳位电压(负极和负极)应尽可能接近绝对最大值。 单向器件将在比双向器件更接近-0.5V 的情况下击穿。 由于这些器件是双向的、因此可以使用  单向器件 TSM24A 或 TSM24B。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    J·普拉盛