This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9546A:通道在 TCA9546A 上不工作

Guru**** 2960920 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9546A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1353928/tca9546a-channels-not-working-on-tca9546a

器件型号:TCA9546A

因此、TCA9546A 具有一些奇怪的行为。

我有两个相同的 PCB、它们在其中一个上运行良好。 对于另一个、它在首次启动和初始测试期间工作。 但现在我失去了一个通道。 CH0根本没有响应。 我的示波器性能不佳、无法正常触发、但在尝试使用测试脚本访问通道时可以看到线路上出现了一些情况。 当逻辑分析仪未发生任何情况时、线路保持高电平。

在故障排除过程中、我还丢失了通道2。 然后是通道1。 5分钟后、通道1和2恢复正常工作、但通道0仍无故障。 5分钟后、通道2再次丢失。 通道3一直保持稳定。

我有点迷路了、可能会发生什么以及为什么它会如此运行。

TCA9546A 的 VCC 为3.3V、通道0、1和2上拉至5V、而通道3上拉至3.3V。 使用的上拉电阻为4.7K。 输入 I2C 总线上除了 TCA 之外没有其他东西。

对此行为有何解释?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Pelle、

    鉴于其中一个驱动器工作正常、另一个驱动器工作不正常、我倾向于认为这是器件损坏或电路板存在其他问题、而且它们实际上并不像您想象的那样工作。  
    如果您还没有、我将尝试移除不工作的设备、然后打开一个新设备、看看它是否开始按预期工作。 您甚至可以移除好的棋盘并将其放在无法正常工作的棋盘上、然后查看该棋盘上是否出现了问题。 这表示这第二个 IC 上可能出现了某种损坏。 如果您愿意、也可以将不工作的 IC 放在工作板上、看看它是否会跟随问题、但由于不工作的器件上可能会损坏、 我无法保证将其放在工作板上不会损坏板上的其他一些组件、尽管如果某处的电流路径有点高、我更愿意用新的或 先检查已知功能是否起作用。

    谢谢。
    Rami  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 我将替换它并重试。 我只是想知道是什么原因导致了部件的这种损坏? 我知道答案是什么、但我想避免另一个断裂的 TCA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Pelle、

    在给定信息的情况下、真正不可能在这里给出最终的答案。 这可能是由于焊接工作而造成的短路、甚至可能是在没有 ESD 保护的情况下处理器件而导致的一些 ESD 损坏、或某种瞬态情况。  
    由于它开始工作然后停止、因此可能是某种过压瞬变事件。 因为听起来像通道1、2和3是停止工作的、所有这些都被上拉至5V、所以可能是该5V 电源电压。 我会对其进行监控、并确保其不存在任何奇怪的行为或尖峰。  

    谢谢。
    Rami