This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC8101:FMEA

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: TPIC8101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1352496/tpic8101-fmea

器件型号:TPIC8101

您好!

客户当前正在使用 EVM 进行评估、但要将该 IC 连接到发动机控制 ECU、需要 FMEA 文档。
TI 是否可以提供此材料?

此致、
广志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi、
    请让它们下载并解压缩该主题帖的文件。

    让他们  按照 下载中包含的说明运行更新程序。

    此致、
    约翰

    e2e.ti.com/.../TI_2D00_GER-board-firmware-for-TPIC8101EVM.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    感谢您的回答。
    EVM FW 已是最新版本、因此可以正常工作。

    在发动机 ECU 板上安装此 IC 需要有关 FMEA (故障模式和影响分析)的信息。
    由于此 IC 可在汽车中使用、因此我认为 TI 有此材料。
    我是否需要保密协议来获取该 FMEA 信息?
    此外、我是否应该联系 TI 日本?

    此致、
    广志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、

    我将检查 FMEA 信息的可用性、并在明天更新此主题。

    此致、
    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、

    我无法找到 TPIC8101的 FMEA 报告。
    我会继续查看、并会在星期五之前更新该主题。

    此致、
    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John-San,

    感谢您的支持。

    此致、

    广志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、

    由于保密要求、我们无法在此公共论坛上发布该报告。
    请通过我们的 PPAP 网站申请 TPIC8101故障模式分析报告
    PPAP 申请将负责签署保密协议。

    此致、
    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John-San,

    感谢您的支持。

    此致、
    广志