This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV004:有关 LVDS 转接驱动器的一些问题

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1355277/ds90lv004-some-questions-regarding-lvds-redriver

器件型号:DS90LV004

我负责显示接口。 我有关于 LVDS 转接驱动器 TI 的一些问题、 DS90LV004TVS/NOPB

 

1) 1) TI 网站上有可以使用的评估套件、但我没有找到它。 我尤其对这个 EVB 的原理图感兴趣。

2) 2)我们要将此转接驱动器用于具有4个数据差分对和1个时钟对的 LVDS。 但该缓冲器有死区时间、

4个差分对线。 您是否建议我们使用可提升所有信号的其他器件?

 


__________________________________
您能对此发表评论吗?
我不知道我们是否也具有具有具有时钟对的缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    1)在 TI 网站上写道、可以使用评估套件、但我没有找到它。 我尤其对这个 EVB 的原理图感兴趣。

    这是美国国家仪器有限公司的旧版器件、因此不再 提供评估套件。

    )我们希望将此转接驱动器用于具有4个数据差分对和1个时钟对的 LVDS。 但该缓冲器有死区时间、

    4个差分对线。 您是否建议我们使用可提升所有信号的其他器件?

    [/报价]

    这是最大宽度。 建议使用其中两个部分。 请注意、数据表中指示的器件间偏移规格为1.1ns。

    此致、

    尼克