This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS82:LVDS

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS82, SN75LVDS83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1328271/sn75lvds82-lvds

器件型号:SN75LVDS82
主题中讨论的其他器件: SN75LVDS83

 SN75LVDS82是否可以与 i.mx8mplus's LVDS 输出搭配使用?

我被告知  i.mx8mplus's LVDS1.8的输出为1.8V、但 SN75LVDS82的工作电压为3.3VDS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这会起作用。 LVDS 电压并不直接依赖于电源电压。 如建议的工作条件所示、LVDS 共模输入范围包括 i.mx8's 输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我们在 mp4图形中看到了白点、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    根据数据表的建议运行条件、SN75LVDS82要求0.1V 至0.6V 之间的差分输入电压。 来自 i.mx8mplus 的1.8V 电压不符合规格、这很可能会产生您正在看到的白点。

    此致!

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "LVDS1.8"意味着引脚由1.8V 供电;实际输出电压仍为 LVDS、即通过100 Ω 端接产生±350mV 电压。

    请展示原理图、并使用示波器测试 LVDS 波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ??? 谁是正确的?

    克莱门斯还是尼古拉???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    请参阅 i.mx8plus's 数据表、告诉我输出电压是多少。 然后、我们可以继续处理您在 FPD-Link 器件上看到的问题。  

    白点是与电源相关的东西(或电源上的噪声)的副产物。 请通过探测电源轨来检查电源是否正常工作。

    此致!

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.

    2. imx8mplus 的规格显示它只接受1.8VDS 输入:

    3.从 imx8mplus 的 LVDS 输出

    此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.接收端为1.34VDC,带有360mV LVDS 信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIT +和 VIT限值是开关阈值;这些值规定了差分输入电压必须至少为100mV 或−100mV、才能使输入实现高电平或低电平切换。

    在建议的工作条件下、差分输入电压允许的范围被指定为| VID |;它允许的最大值为±600 mV。 (所有 LVDS 驱动器都输出±350mV 的标称值。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    George、您好!

    克莱门斯最近的反应是准确的,为了清楚起见,我正在简化这个线的流动。

    再看一下输出上看到的白点、白点有时是与电源相关的东西(或电源上的噪声)的副产物。 请通过探测电源轨来检查电源是否正常工作。

    此致!

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图片色点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移动视频播放器窗口时、圆点是否与窗口一起移动? 如果可以、则此问题肯定会在 i.mx 8输出 LVDS 信号之前发生。

    白色点似乎出现在某些具有高对比度的地方。 这看起来视频解码器有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图片1来自 HDMI 输出,在 xine 播放器之前,颜色变化之间没有白点:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图片2来自 LVDS 输出、 在 Xine 播放器之前、颜色变化之间有很多白点!  

    所以这不是视频解码器的问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    您是否探测了电源轨以仔细检查电源是否正常工作?

    此致!

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在构建电平转换器供尝试。

    此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    George、您好!

    好的。 请在您有任何更新时告诉我。

    此致!

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否可以使用 SN65LVDT100DR(SOIC)进行电平转换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    该器件不属于 FPD-Link 产品系列、因此超出了我的专业知识。 我建议发布一个有关该特定器件的新 E2E 主题(SN65LVDT100DR)、以获得有关构建电平转换器的更多帮助

    话虽如此、您能否直接探测电源轨?

    此致!

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源轨正常、但即使使用(SN65LVDT100DR)的电平位移电路也存在问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    您能否提供  SN75LVDS82的原理图?

    此致!

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../rec_2D00_7562_5F00_v10.pdf

    附件是 SN75LVDS82 原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    让我们后退一步、尝试隔离以确定系统中的哪个组件导致异常。 看起来 i.mx8mplus 可以同时输出 HDMI 和 LVDS。 您能否断开 SN75LVDS82的连接、转而将 i.mx8mplus 的 LVDS 输出连接到显示器(i.mx8mplus --lvd-->显示器)、看看白色点是否仍然存在? 这将有助于确定问题是与 SN75LVDS82、i.mx8mplus 还是显示屏有关。

    此外、您能否提供系统的完整方框图、包括输出到"正弦播放器"的具体内容?

    此致!

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikolas:

    打扰一下! 如果没有  SN75LVDS82 (LVDS 接收器)、如何将 i.mx8mplus 的 LVDS 输出连接到 TFT 面板(666 RGB 接口)?  

    此 LVDS 接收器电路与 AMD LX800搭配 SN75LVDS83 (LVDS 发送器)、用于我们16年前的旧产品(采用相同的 TFT 面板)!   

    Xine 播放器是用于在 Linux 系统中播放视频的 AP。

    此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    我认为这突显了对方框图的需求-我不熟悉  系统 设计中发挥作用的组件。 例如、这是此主题中第一次提及 TTL (RGB666)面板。 下面是到目前为止我从该主题中收集到的信息-您能否确认这是准确的、包括视频数据类型的来源和发展方向?  

    如果这实际上是准确的、那么我想在此主题中回顾之前的内容:

    根据上述信息和建议的方框图、假设图1和图2都是"在 xine 播放器之前"、这意味着它们将被馈送到 SN75LVDS82组件之前的 显示屏中、如下方所示的显示屏2、 绿色箭头后面出现白色点、但紫色箭头后面没有出现白色点?

    如果这不准确、请更新方框图、并让我知道前面响应中提到的 xine 播放器之前的"HDMI 输出"和"LVDS 输出"来自何处、以及它们将要来自何处。

    此致!

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikolas、

    应为:

    此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    感谢您提供更新后的方框图。 请允许我花1-2个工作日与我的团队进一步讨论此问题。

    此致!

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    好像当系统从24位 RGB 转换为18位 RGB 时、SN75LVDS82输出的数据格式没有适当调整来应对这种变化。 更具体地说、SN75LVDS82上需要特定的位映射、具体取决于正在使用的位数。 纵观原理图、似乎似乎 SN75LVDS82的 LVDS 输出仍部分映射为24位 RGB、而不是18位 RGB、此时错误映射的引脚以黄色突出显示。 请遵循数据表中的18位 RGB 典型应用图并相应地调整原理图。  

    此外、为什么某些输出引脚上没有而不是所有输出引脚上有0欧姆电阻器?

    此致!

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikolas:

    由于上一代产品使用 AMD LX800 (即将停产)、如下图所示、面板是 RGB 565、因此 LSB R0、R1、R2、G0、G1 B0、B1和 B2均为未连接状态(工作时间为16年)。  现在使用的面板是 RGB 666、因此采用0欧姆电阻器连接 R2和 B2。

     

    此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    i.mx8plus 输出的数据类型是什么(即 RGB666、RGB888等)?

    此致!

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikolas:

     jeida24 RGB888

    此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    面板预期 RGB666、正确吗? 查看本螺纹中标记为"rec-7562_v10"的原理图、看起来该面板具有通过两个0欧姆电阻器接地的两个输入(R2和 B2)。 您能否确认 R41和 R42是否已组装或未组装?

    此致!

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于上一代产品使用 AMD LX800 (即将停产)、如下图所示、面板是 RGB 565、因此 LSB R0、R1、R2、G0、G1 B0、B1和 B2均为未连接状态(工作时间为16年)。  现在使用的面板是 RGB 666、因此连接了 R2和 B2 (填充了0 Ω 电阻器 R43和 R44、未填充 R41和 R42)

    此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    感谢您的额外更新。 两个后续问题:

    • 您的 PCLK 是什么? SN75LVDS82具有31MHz 的最小 PCLK、但要查看显示规格、它支持27.69MHz 的最大 PCLK。
    • 由于原理图的配置方式可以在 RGB565和 RGB666之间进行调整、因此您是否能够重新配置器件以便面板接收 RGB565、然后查看问题是否仍然存在? 为此、您需要取消装配 R43和 R44并组装 R41和 R42。

    此致!

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikolas:

    1. DCLK 是来自  SN75LVDS82引脚26的25.77MHz

    2.我们通过将输出时钟从 i.mx8mplus 设置到25MHz 来解决这个问题。  

    尽管我们将其设置为25MHz、但我们以前没有注意到这一点、但它在启动后自动更改为75MHz。  因此我们更改了驱动程序的计时以固定在25MHz。

    问题迎刃而解、谢谢

    此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    我很高兴听到问题得到解决。 我现在要将该主题标记为已关闭。

    此致!

    尼古拉斯