This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1104:TUSB1104

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1104, TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1352628/tusb1104-tusb1104

器件型号:TUSB1104
主题中讨论的其他器件: TUSB1044

您好  

我们计划将 TUSB1104转接驱动器用于 C 型。我们计划通过 C 型实现20Gbps 的速度。

因此、请告诉我们它是否支持20Gbps 的速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您希望每通道20Gbps 或总数据吞吐量吗? TUSB1104是一款适用于 USB-C 应用的10Gbps USB 3.2 x2线性转接驱动器、可实现高达20Gbps 的总数据吞吐量(10Gbps x 2)。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    我们还支持针对 Type C 的显示模式功能。

    因此、请知道我们是否需要使用 TUSB1104或 TUSB1044

    让我们再看看这两个器件之间的差异、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您有可以分享的方框图吗?  

    TUSB1104是一款适用于 USB-C 应用的10Gbps USB 3.2 x2线性转接驱动器、可实现高达20Gbps 的总数据吞吐量。 TUSB1104旨在驻留在主机和 USB-C 插座之间或 USB 器件和 USB-C 插座之间。 TUSB1104支持第2代 USB 3.2 (10Gbps)和第1代 USB 3.2 (5Gbps)以及 USB 3.2低功耗状态(断开、U1、U2和 U3)。 它仅支持 USB 3.2 x 2、不支持 DisplayPort 交替模式。

    TUSB1044是一款 USB Type-C 交替模式转接驱动器开关、支持高达10Gbps (USB3.2 x 1)的数据速率。 此线性转接驱动器与协议无关、能够支持包括 DisplayPort 在内的 USB Type-C 交替模式接口。

    您是否需要同时支持 USB 3.2 x 2和 DisplayPort 或 USB3.2 x 1和 DisplayPort 的解决方案? 是否也具有集成式 USB 和 DP 源或单独的 USB 和 DP 源?

    谢谢

    大卫