This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:-DS280DF810 SyncE

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810, DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1351664/ds280df810--ds280df810-synce

器件型号:DS280DF810
主题中讨论的其他器件: DS250DF230

嗨、团队,

DS280DF810是否可以实现以下任一点?客户想要检查重定时器是否会影响 SyncE 功能

1) 1)在接收端恢复串行代码流的时钟并传递其输出。 在这种情况下、功能类似于 SYNC-E、
2) 2) TX 端输出的代码流与 RX 端接收的代码流速一致、相同的 SerDes 链路保持一致。 如果可能、频率同步功能可由 MAC 实施

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    1. DS280DF810无法输出恢复的时钟信号。 DS250DF230具有一个在通道0上输出恢复时钟信号的选项。

    2.  DS280DF810 根据从数据中恢复的时钟信号对数据重新计时。  这意味着 DS280DF810传输的数据与其接收的数据同步。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    感谢您的答复。

    还有一个问题:

    如果所有信道共享相同的设置、不同信道之间的 TD 是否相同? 不同通道之间的不匹配可能有多大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    此处的相关规格是通道间对间延迟差 t_sk。  

    此致!

    卢卡斯