This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8043A:电源轨电容器

Guru**** 2917400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1355168/tusb8043a-power-rail-capacitor

器件型号:TUSB8043A

您好、团队成员:

我的客户想知道他们应该对电源轨使用2个10 uF 电容器还是1个10 uF 电容器。

数据表中的9.2.1.2.8显示了每个电源轨的1* 10uF 电容。

同时、在 EVM 上、在1.1V 电压轨上使用2* 10uF。

 客户应遵循哪种电容器配置? 他们是否可以对1.1V 电压轨仅使用1* 10uF 的电容?
客户仅使用 USB2.0。

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kei:

     客户可以在1.1V 和 3.3V 上分别使用10uf 和10uf。

      它们还需要在每个电源引脚上并靠近其放置0.1uf 或0.01uf。

    此致

    布赖恩

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian - San、

    感谢您的快速回复。

    他们应该使用多少个0.1uF 或0.01uF 电容器?
    他们是否能够 直接遵循数据表示例?

    此致、
    桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kei:

      需要一个0.1uf 和0.01 uf ,并 放置在靠近每个1.1V 和3.3V 电源的位置。

    此致

    布赖恩