This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1400:用于 PSpice-TI 的 SPICE 模型.lib

Guru**** 2908170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1355795/thvd1400-spice-model-lib-for-pspice-ti

器件型号:THVD1400

您好!  

我正在从事 RS485 ,当前正在使用 THVD1400DR 但由于出现了 A 和 B 电压下降的问题、因此我决定进行一些仿真。 事实证明、 THVD1400DR 我正在使用的仅提供.ibis 模型、我需要用于 PSpice-TI 的.lib。 可以有人帮助我获得 Spice 模型吗?

URL: www.ti.com/.../THVD1400


谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    此器件没有 PSpice 模型。  

    您如何加载器件? 我提出的问题是、因为我们的 RS 至485型号、当我们有了它们时、 非常理想化、即使我们有它-在大多数情况下可能没有太大帮助-它们基本上有助于理解基本功能-因此也许我能够根据总线负载指出一个问题。

    此致!

    帕克·道德森