This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]热门主题帖

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1350547/faq-top-threads

返回常见问题解答主页

接口保护指南

器件建议

封装和布局

模型

瞬态标准

系统/器件级设计

功率耗散和温度

顶部主题帖

本页将列出与 ESD/TVS 保护器件相关的热门主题、并涵盖众多主题。 该页面将定期更新、以确保突出显示最相关的主题!

钳位电压超过最大输入

3.3V 模拟、数字和电力线保护

负载突降计算

TPD4E05U06DQAR 焊盘图案差异

TI 器件满足哪些 IEC 61000-4-5等级?

电源接地或机箱接地?

TI ESD 器件能否在真空条件下使用?

肖特基与 TVS 放置

NC 引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您找不到所需的信息、请在接口 E2E 论坛上提交问题、我们的团队将能够为您提供帮助!