This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]瞬态标准

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1350491/faq-transient-standards

返回常见问题解答主页

接口保护指南

器件建议

封装和布局

模型

瞬态 标准

系统/器件级设计

功率耗散和温度

顶部主题帖

以下文档提供了有关 ESD/TVS 保护空间中通常使用的标准的附加信息:

<相关文档>

用于 TI 保护器件的 IEC61000-4-2、IEC 61000-4-4和 IEC 61000-4-5测试

ISO 10605应用手册

<相关主题帖>

TI 器件满足哪些 IEC 61000-4-5等级?

IEC 61000-4-4 EFT

AEC 与 IEC 等级

IEC 等级影响电容吗?

HBM 与 IEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您找不到所需的信息、请在接口 E2E 论坛上提交问题、我们的团队将能够为您提供帮助!