This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] USB 保护

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1352169/faq-usb-protection

返回至界面主页

USB 保护

重点内容:

  • USB Type-CTM 有一个24引脚连接器、可支持 USB 3.1 Gen2、DisplayPort、HDMI 和各种其他交替模式:
    • 用于 USB 3.1 Gen2 (Tx+、Tx1–、Rx1+、Rx1–、Tx2+、 TX2–、RX2+和 Rx2–)可达到高达10Gbps 的速度、必须最大程度减小电容并将其钳位至低于 VBUS 绝对最大值。
    • USB 2.0线路(D+顶部、D+底部、D–顶部和 D–底部)也需要低电容、并且钳位到低于 VBUS ABS max。
    • CC1、CC2和 SBU1、SBU2 Type-C 引脚可达到5.5V、无需低电容。

TI 产品建议

工作电压(V)

IEC 61000-4-2静电放电(ESD)额定值(kV)(接触间隙)

电容(pF)

通道

封装尺寸(mm)

封装

线路受保护

TPD1E01B04

3.6

15

0.18

1

0.6 x 0.3、1.0 x 0.6

DFN-0603、DFN-1006

D+、D-、TX+、TX-、RX+、 接收-

ESD122

3.6

17

0.2

2

1.0 x 0.6

DFN-1006

D+、D-、TX+、TX-、RX+、 接收-

TPD4E02B04

3.6

12

0.25

4

2.5 x 1.0

USON

D+、D-、TX+、TX-、RX+、 接收-

ESD341

3.6

30

0.66

1

0.6 x 0.3

DFN-0603

SBU

ESD441

5.5

30

1

1

0.6 x 0.3

DFN-0603

CC、VBUS

<相关文档>

用于 USB 接口的 ESD 和浪涌保护

针对汽车信息娱乐系统的 ESD 保护

在汽车环境中设计可耐受电池短路的 USB

高速信号的电容要求

<相关主题帖>

USB 保护中的 ESD321

USB 2.0 VBUS 保护

汽车类 USB VBUS 保护

汽车类 USB VBUS 短路保护

USB 插件事件保护  

CC、DP 和 DM 引脚保护

单向还是双向?

TPD4E02B04与 TPD4E05U06

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您找不到所需的信息、请在接口 E2E 论坛上提交问题、我们的团队将能够为您提供帮助!