This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] UART 保护

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1352160/faq-uart-protection

返回至界面主页

UART 保护

重点内容:

  • 低速串行数据传输接口
  • ±线:GND、Δ I TX、Δ±V RX
  • 数据线(±Tx、±Rx)工作电压:3.3V、建议 VBR > 3.6V
  • 数据速率高达5Mbps

TI 产品建议

工作电压(V)

IEC 61000-4-2静电放电(ESD)额定值(kV)(接触/空气间隙)

电容(pF)

通道

计数

封装尺寸(mm)

封装

推荐用于

ESD122

±3.6

±17岁

0.2

2

1.0 x 0.6

0402

数据线

(TX+、Tx-、Rx +、Rx)

TPD1E1B04

+3.6

±30 µ A

1

1

1.0 x 0.6

0201

TPD1E0B04

±3.6

±8

0.13

1

0.6 x 0.3

0201

TPD1E10B06-(Q1)

±μ A 5.5

±30 µ A

12

1

0.6 x 0.3

0201

<相关主题帖>

用于 UART 保护的 TPD2E007

用于 UART 保护的 TPD1E1B04

MSP430 UART 保护

我是否需要过压保护?

我需要何种极性保护器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您找不到所需的信息、请在接口 E2E 论坛上提交问题、我们的团队将能够为您提供帮助!