This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] RS232和 RS485保护

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1351143/faq-rs232-and-rs485-protection

返回至界面主页

RS232和 RS485保护

重点内容:

  • RS–485–针对传感器等数据传输的业界通用协议。
  • 至少32个单位负载的驱动能力(UL、12kΩ)
  • 使用两条必须进行平衡和差分的信号线路 A 和 B
  • 在 I/O 共模范围内运行:-7V 至+12V、这要求最低击穿电压大于13.3V
  • 根据 RS 485标准、负载电容要求< 30pF
  • 室外信号中频繁使用的 RS 至485线路也需要浪涌保护。

TI 产品建议

工作电压(V)

IEC 61000-4-2静电放电(ESD)额定值(kV)(接触)

电容(pF)

通道

计数

封装尺寸(mm)

封装

推荐用于

ESDS552

±12

30

9.5

2

2.92 x 1.3

SOT-23

具有浪涌保护功能的差分信号对

ESD562

±12

22

1.5

2

2.92 x 1.3

SOT-23

低成本差动信号对

ESD752

±24

30

3

2

2.92 x 1.3

SOT-23

具有更高电压钳位的系统

<相关主题帖>

适用于 TPD4E001-232的 RS?

针对 ESD-232/485的 RS 或浪涌保护?

RS -232保护器件命名约定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您找不到所需的信息、请在接口 E2E 论坛上提交问题、我们的团队将能够为您提供帮助!