This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]外设组件快速互连(PCIe)保护

Guru**** 2956420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1351127/faq-peripheral-component-interconnect-express-pcie-protection

返回至界面主页

PCIe 保护

重点内容:

  • PCIe:高速串行总线扩展标准
  • 插槽有不同的尺寸:X1、x4、x8、x16、x32、 x64
  • 每个通道都有两个差分信号对(Tx、Rx)
  • PCIe 第5代带宽:每通道3.94Gbps、数据线路需要低于1.8pF 的电容

TI 产品建议

工作电压(V)

IEC 61000-4-2静电放电(ESD)额定值(kV)(接触)

电容(pF)

通道

计数

封装尺寸(mm)

封装

极性

TPD1E01B04-(Q1)

±3.6

15

0.2

1

1.0 x 0.6

0402

双向

ESDS552

±12

30

9

2

2.92 x 2.37

SOT-23

双向

ESDS312

3.6

30

4.5

2

2.9 x 2.8

SOT-23

双向

TPD4E02B04-(Q1)

±3.6

12

0.25

4

2.5 x 1.0

DFN2510

双向

<相关文档>

高速信号的电容要求

<相关主题帖>

汽车类 PCIe 保护

PCIe 第3代保护

PCIe 第3代插入损耗

PCIe 第4代保护

带交流耦合电容器的 PCIe

适用于 PCIe 的 ESD122?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您找不到所需的信息、请在接口 E2E 论坛上提交问题、我们的团队将能够为您提供帮助!