This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] LIN 保护

Guru**** 2870360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1351124/faq-lin-protection

返回至界面主页

LIN 保护

重点内容:

  • LIN:单端数据传输接口
  • LIN 仪表组由1个主节点和多达16个从节点组成
  • 构造:一根数据传输线+接地线
  • 需要双向配置来防止线路故障和误接线
  • 12V 的工作电压范围
  • 对于12V 电池系统、为了防止误接线、建议使用24V 保护二极管
  • 尽管高达20kbps 的低数据速率对电容没有限制、但还是建议使用较低的电容、以确保信号完整性

TI 产品建议

工作电压(V)

IEC 61000-4-2静电放电(ESD)等级(kV)

电容(pF)

通道

计数

封装尺寸(mm)

封装

优点

ESD1LIN24-Q1

±24

±30 µ A

3.8

1

2.65 x 1.7

SOD-323

采用 SOD-323封装且 ESD 额定电压最高的24V LIN 保护二极管

ESD751-Q1

±24

±22 μ A

2.7

1

1.6 x 0.8

SOD-523

采用 SOD-523封装的24V 单通道 ESD 保护

ESD761-Q1

±24

±15

1.8

1

1.0 x 0.6

0402

以24V 输入提供的最小封装

<相关文档>

LIN 数据线路的 ESD 保护

创建 LIN 扩展总线保护

<相关主题帖>

ESD1LIN24通用 ESD 保护

ESDLIN1524BJ 更换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您找不到所需的信息、请在接口 E2E 论坛上提交问题、我们的团队将能够为您提供帮助!