This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] I2C 保护

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1351120/faq-i2c-protection

返回至界面主页

I2C 保护

重点内容:

  • 2条线路提供保护
  • 所需的电容较低、可最大限度减少信号干扰
  • 速度高达5Mbps

TI 产品建议

工作电压(V)

IEC 61000-4-2静电放电(ESD)额定值(kV)(接触)

电容(pF)

通道

计数

封装尺寸(mm)

封装

极性

TPD1E01B04

3.6

15

0.18

1

0.6 x 0.3

0201

双向

TPD1E10B06-(Q1)

5.5

30

12

1

1.0 x 0.6

0402

双向

ESD451

5.5

30

0.5

1

0.6 x 0.3

0201

双向

TPD2E2U06-(Q1)

5.5

25

1.5

2

1.6 x 1.6、2.0 x 2.1

SOT-523、SOT-323

单向

<相关主题帖>

I2C 需要哪种极性保护?

ESDS302会保护 I2C 系统吗?

TPD2E2U06-Q1是否会保护 I2C 系统?

在何处测试 I2C ESD?

3.3V 400kHz I2C 保护

5.5V I2C 保护

ESD 和 EFT 要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您找不到所需的信息、请在接口 E2E 论坛上提交问题、我们的团队将能够为您提供帮助!