This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]人机界面(HMI)保护

Guru**** 2894810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1351115/faq-human-machine-interface-hmi-protection

返回至界面主页

人机界面(HMI)保护

重点内容:

  • 暴露于人体接触的接口所需的保护
    • 按钮
    • 键盘
    • 触摸屏
    • 任何其他频繁接触点
  • 工作电压取决于数据线的电压(通常为1.8V 至5V)
  • 电容不是大问题、小于30pF 通常就足够了
  • 建议多通道用于多个 I/O 以节省空间
  • 需要高 ESD 等级、以最大限度地提高瞬态保护

TI 产品建议

工作电压(V)

IEC 61000-4-2静电放电(ESD)额定值(kV)(接触)

电容(pF)

通道

计数

封装尺寸(mm)

封装

ESD341

3.6

30

0.66

1

0.6 x 0.3

0201

ESD204

3.6

30

0.55

4

2.5 x 1.0

DFN2510

ESD451

5.5

30

0.5

1

0.6 x 0.3

0201

TPD2E2U06-(Q1)

5.5

25

1.5

2

2.1 x 2.0

SOT-323

TPD4E05U06-(Q1)

5.5

12

0.5

4

2.5 x 1.0

DFN2510

<相关文档>

用于键盘、按钮和侧键的 ESD 保护

[FAQ]应该使用什么 TI ESD/TVS 二极管来保护系统中的接口?

<相关主题帖>

按钮需要 ESD

3.6V 按钮保护

调试按钮 ESD 问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您找不到所需的信息、请在接口 E2E 论坛上提交问题、我们的团队将能够为您提供帮助!