This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] HDMI 保护

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1351097/faq-hdmi-protection

返回至界面主页

HDMI 保护

重点内容:

  • 高速媒体、数据传输接口、具有6条控制线和8条数据线
  • 工作电压:
    • 对于每条数据和控制线路、分别为3.3V 和5V
    • 这需要一个击穿电压分别为至少3.6V 和5.5V 的保护二极管
  • 工作频率:
    • HDMI 2.1–20Gbps
    • HDMI 2.0–6Gbps、
    • HDMI 1.4/1.3 -3.4Gbps
  • 这些高速传输要求小于1pF 的低电容

TI 产品建议

工作电压(V)

IEC 61000-4-2静电放电(ESD)额定值(kV)(接触)

电容(pF)

通道

计数

封装尺寸(mm)

封装

推荐用于

ESD122

±3.6

17

0.2

2

1.0 x 0.6

0402

HDMI 2.1 (对于高速、要求电容小于0.2pF)

TPD4E02B04-(Q1)

±3.6

12

0.25

1

2.5 x 1.0

DFN2510

控制线路 CEC、SCL 和 SDA。 DDC

ESD204

±3.6

30

0.5

4

2.5 x 1.0

DFN2510

TPD4E1B06

+5.5

12

0.7

4

1.6 x 1.6

SOT-563

TDM、TMDS、数据和时钟线路

ESD451

±μ A 5.5

30

0.5

1

0.6 x 0.3

0201

<相关文档>

HDMI 应用的 ESD 保护

高速信号的电容要求

针对汽车信息娱乐系统的 ESD 保护

ESD224 HDMI 2.0合规性和保护

TI ESD 保护器件和 HDMI CTS

<相关主题帖>

HBM/CDM 对于 HDMI 是否足够?

电源与信号线保护

TMDS 与 DDC/HPD/CEC 保护

USB 3.0与 HDMI 2.0眼图

HDMI 2.0合规设备

HDMI CEC 引脚

HDMI 1.3和1.4保护选项

HDMI 2.0保护选项

HDMI 2.0保护选项眼图比较

HDMI 2.1保护选项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您找不到所需的信息、请在接口 E2E 论坛上提交问题、我们的团队将能够为您提供帮助!