This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] GPIO 保护

Guru**** 2923340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1351084/faq-gpio-protection

返回至界面主页

GPIO 保护

重点内容:

  • 操作线路:I/O
  • 数据线工作电压:1.8V - 3.3V、建议击穿电压> 3.6V
  • 在< 30 pF 时、电容不是大问题
  • 建议多通道用于多个 I/O 以节省空间

TI 建议

工作电压(V)

IEC 61000-4-2静电放电(ESD)额定值(kV)(接触/空气间隙)

电容(pF)

通道

计数

封装

ESD351

3.6

30月30日

1.8

1

X1SON

TPD4E002

5

15/15

11

4

SOD523

TPD8E003

5.5

12/15

9

8

WSON

<相关文档>

GPIO 引脚的 ESD 保护

<相关主题帖>

5V MCU GPIO 保护选项

AM26C31/32 GPIO 保护选项

3.3V GPIO 保护选项

STM32F401VE GPIO 保护选项

5V GPIO 高浪涌保护选项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您找不到所需的信息、请在接口 E2E 论坛上提交问题、我们的团队将能够为您提供帮助!