This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] FPD-Link 保护

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1351062/faq-fpd-link-protection

返回至界面主页

FPD-Link 保护

重点内容:

  • FPD-Link:用于视频屏幕或汽车等驾驶辅助摄像头的数字音频/视频传输协议。
  • 工作模式:单端和差动模式
  • 在12V 线路中运行、因此建议使用击穿电压至少为13.2V 的保护二极管
  • 最大信号传输速度高达4Gbps、所需电容小于1.8pF
  • 在18V 线路上运行局部照明的汽车应用需要 VBR≥20.6V 和更低的电容

TI 产品建议

工作电压(V)

IEC 61000-4-2静电放电(ESD)额定值(kV)(接触/空气间隙)

电容(pF)

通道

计数

封装尺寸(mm)

封装

推荐用于

TPD1E01B04-(Q1)

±3.6

15

0.2

1

1.0 x 0.6

0402

在交流耦合电容器和 IC 之间的放置

<相关文档>

模拟应用学报1Q14

FPD-Link 高速设计和通道要求

高速接口布局指南(修订版 J)

<相关主题帖>

用于 DS90UB960的保护器件

DS90UB953-Q1的串行器输出保护

TPD1E0506-Q1是否可以保护 FPD-Link?

TPD1E01B04是否可以保护 FPD-Link?

如何计算所需的电容?

FPD-Link 的 ESD 额定值要求

FPD-Link ESD 放置和要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您找不到所需的信息、请在接口 E2E 论坛上提交问题、我们的团队将能够为您提供帮助!