This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]以太网保护

Guru**** 2923960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1351054/faq-ethernet-protection

返回至界面主页

以太网保护

重点内容:

  • 10MHz 至125MHz (10Mbps 至1Gbps)
  • 工作线路电压范围为-3.1至3.1 V
  • 推荐电容< 5 pF

TI 产品建议

工作电压(V)

IEC 61000-4-2静电放电(ESD)等级(kV)

电容(pF)

通道

计数

封装尺寸(mm)

封装

推荐用于

ESDS311

3.6

30

4.5

1

2.92 x 1.3

SOT-23

TX+、Tx-、Rx +、Rx

ESDS302/4

3.6

30

2.3

2

2.92 x 1.3

SOT-23

TX+、Tx-、Rx +、Rx

ESDS312/4

3.6

30

4.5

2

2.92 x 1.3

SOT-23

TX+、Tx-、Rx +、Rx

TPD4E05U06-(Q1)

5.5

12

0.5

4

2.5 x 1.0

DFN2510

TX+、Tx-、Rx +、Rx

TPD4E02B04-(Q1)

±3.6

12

0.25

4

2.92 x 1.3

SOT-23

TX+、Tx-、Rx +、Rx

<相关文档>

高速信号的电容要求

模拟应用学报1Q14

<相关主题帖>

1G 以太网保护

4线路10GE 保护

汽车10G 基础以太网

10G 基础以太网保护器件选项

10BaseT 保护器件选件

1000BaseT 保护器件选件

PoE 和非 PoE 保护器件选项

ESDS31x 可以保护 DP83822I 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您找不到所需的信息、请在接口 E2E 论坛上提交问题、我们的团队将能够为您提供帮助!