This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] CAN ESD 保护

Guru**** 2965920 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD2CAN24-Q1, ESD2CANFD24-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1350984/faq-can-esd-protection

返回至界面主页

CAN 保护

重点内容:

  • 由 CAN 高电平和 CAN 低电平线路构成的协议
  • 需要一个2通道二极管来保护两条线路并匹配电容
  • 需要双向配置、以防止线路故障和误接线
  • 12V、24V 的工作电压范围
  • CAN、CANFD 和 CANXL 协议的数据速率为1Mbps、5Mbps、20Mbps
  • 可在上述数据速率下运行、协议指定电容< 20pF

TI 产品建议

工作电压(V)

IEC 61000-4-2静电放电(ESD)等级(kV)

电容

(文献编号:pF)

通道

计数

封装尺寸(mm)

封装

优点

ESD2CAN24-Q1

±24

±30 µ A

3

2

2.92 x 1.3

2.0 x 2.1

SOT-23

SC-70

在12V 时 CAN 器件具有最高 ESD 额定值

ESD2CANXL24-Q1

±24

±20

1.7

2

2.92 x 1.3

SOT-23

具有成本效益的 CAN 保护

ESD2CAN36-Q1

±36

±25

2.8

2

2.92 x 1.3

2.0 x 2.1

SOT-23

SC-70

CAN 的24V 以上保护

<相关文档>

保护汽车 CAN 总线系统免受 ESD 过压事件的影响

模拟应用学报1Q14

<相关主题帖>

24V 电池系统保护选项

CANFD 2MHz 的 ESD2CAN24-Q1与 ESD2CANFD24-Q1

ESD2CAN24-Q1与 SZNUP2125WTT1G

ESD2CAN24-Q1与 PESD12VL1BA 间的关系

ESD2CAN24-Q1参数定义

ESD2CANFD24是否会保护5/12V CAN 系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您找不到所需的信息、请在接口 E2E 论坛上提交问题、我们的团队将能够为您提供帮助!