This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSB12LV32:航空电子设备请参阅1394接口的速率

Guru**** 2927310 points

Other Parts Discussed in Thread: TSB41BA3A-EP, TSB12LV32-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1350981/tsb12lv32-avionics-see-rates-for-the-1394-interface

器件型号:TSB12LV32
主题中讨论的其他器件:EP

可靠性估算器似乎提供了地面应用的时基故障率。

是否有适用于航空电子环境的类似信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰:

      我将查看我们是否有适用于 航空电子环境的类似信息。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    另一个器件是 PHY、即 TSB41BA3A。

    此外、设备是否包含 Boron10?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

       航空电子环境需要什么特殊报告? 我 认为我们团队中的任何人都不知道这一点。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    航空电子设备 FADEC 页面(全权限数字式发动机控制(FADEC)设计资源| TI.com)说明:

    • 用于实现长使用寿命的增强型产品(EP)和高可靠性元件。

    在40千英尺(45度)的航空电子环境中、典型的高能中子通量为7500 N/cm/hr、而 NYC 的这一比率为13 N/cm/hr。  高能中子的能量级别介于1MeV 至20MeV 之间、而 可靠性估算器中的能量级别为0.7eV。 通常、器件有一个 适合 NYC 或横截面积的值、该值可根据 所需位置的磁通进行扩展。

    我找到了 tsb41ba3a-ep.pdf 和 TSB12LV32-EP.pdf。 由于这些器件是 EP、我希望它们能够针对航空电子设备环境具有增强的可靠性报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

      好消息、 但遗憾的是 我们   之前从未收到过提交此类可靠性报告的请求、如果我们需要获得此类报告、可能需要一些时间。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我感到有点惊讶、因为 TI 提供了针对航空电子设备和航天的网页。  

    高能中子可以将软故障率推高超过1 λ。

    航天应用使得派遣现场技术对设备进行循环供电变得非常困难。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两种设备是 20多年前为 Sony 便携式摄像机开发的、因此我认为我们 当时不打算将此设备推向航空电子设备和航天市场。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有来自先前程序的测试数据。

    该票证可以兑现。

    谢谢!

    约翰