This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:TCA9555PWR I2C 控制问题

Guru**** 2773745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1355030/tca9555-tca9555pwr-i2c-control-issue

器件型号:TCA9555

大家好、

我的客户将 使用下面的 I2C 命令控制 TCA9555PWR、  

I2C 地址为0x20 [A2:A0]连接到"低电平"  

客户向端口0和端口1发送 I2C 数据0xFF、但输出端口仍保持"低电平"

您是否会帮助检查 I2C 命令是否有任何错误?

谢谢、此致

埃德迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他寄存器是如何初始化的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    克莱门斯有一个很好的问题。 其他寄存器初始化为什么?  

    我们主要参考极性反转寄存器和配置寄存器中的值。  

    请注意、要在 GPIO 侧查看输出、必须首先更改配置寄存器0x06和0x07的内容、以将 GPIO 从输入设置为输出。 然后、一旦将 Pxx 引脚配置为输出、它反映的值将是位于地址0x02和0x03的输出端口寄存器的内容。  

    如果有必要、请告诉我。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,泰勒, 克莱门斯 ,  

    谢谢、我们正在检查客户的 其他寄存器设置。  

    寄存器设置后、我们就可以通知团队。  

    谢谢、此致

    埃德迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户可以在修改 Reg6和 Reg7后获得输出、谢谢