This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042H:tcan1042和 tcan1051之间的差异

Guru**** 1646870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1356100/tcan1042h-difference-between-tcan1042-and-tcan1051

器件型号:TCAN1042H
主题中讨论的其他器件:TCAN1051

大家好、

我正在学习 CAN 产品系列、我发现 TCAN1042和 TCAN1051几乎相同。 它们之间有什么区别? 它们适用于何种不同的应用情况?

Br、

维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victoria:

    唯一的区别是待机/静音模式功能、请参阅下面的幻灯片:

    我们建议迁移到 TCAN1044A 和 TCAN1057A。 这些是 TCAN1042和 TCAN1051的升级版本。

    sps16.itg.ti.com/.../WopiFrame.aspx

    此致、

    肖恩