This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE5412:SN75LVPE5412应用问题

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE5412, DS320PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1356043/sn75lvpe5412-sn75lvpe5412-application-question

器件型号:SN75LVPE5412
主题中讨论的其他器件: DS320PR810

大家好、

1.我们是否有更详细的此器件的损耗和增益数据? EQ= 19温度35 -45°C
2.我们是否具备条件来验证此设备的级联使用场景,例如4个级联形成一个多通道交换机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dane、您好!

    1)。 请注意 DS320PR810数据表图表。 此部件使用与 SN75LVPE5412相同的 IP。

    2)。 我们不建议级联这些器件。 这使得调整或保持线性非常困难。

    此致、Nasser