This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:音频传输问题数据包丢失(Gbit 模式)

Guru**** 2939770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1355799/dp83867ir-audio-transmission-issues-packet-loss-gbit-mode

器件型号:DP83867IR

团队、

我的客户 在 NXP I 上使用 DP83867IRRGZ 时遇到问题。 基于 MX 8M Mini (RGMII)的设计。 它们在接收数据时会丢失数据包。
他们的主板连接到 Cisco SG350或 CBS350交换机、仅在 Gbit 模式下出现问题。

他们怀疑问题可能是由 RX 路径引起的、并且 DP83867IRRGZ 不支持8字节的 IEEE 封装间隙。
这会在 该 E2E 刊头中指明

您是否有关于此主题的更多背景信息?

封装损耗会导致现场最终产品的音频流出现可闻错误。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franziskus:

    暂时将该主题脱机、并将在不久的将来在适当的时间点进行总结。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我会通过电子邮件进行跟进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。