This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-REDRIVER-EVM:USB 3.0转接驱动器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: USB-REDRIVER-EVM, TUSB211A, TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1348530/usb-redriver-evm-usb-3-0-redriver

器件型号:USB-REDRIVER-EVM
主题中讨论的其他器件: TUSB211ATUSB522P

您好!

USB 的建议位置是什么  R 艾德里弗  

离主机近吗?  是否靠近设备?

主机到器件距离为1米

请建议我到哪里需要放置?

此致

潘迪亚

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pandian:

    靠近连接器。  

    如果您正在设计 USB 器件、则应通过器件上的 USB 连接器使其尽可能靠近主机。

    如果您正在设计 USB 主机、应通过 USB 连接器将其放置在尽可能靠近器件的位置。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholaus Malone:

    谢谢您重播  

    我们在我们的项目中使用了两个板、

    1. 主板  
    2.从属电路板  

    具有 USB 3.0 TYPEA 连接器 和 PC 接口的主板。

    使用具有控制阻抗的 FPC 电缆与 USB 3.0相连的从属电路板和主板。

    接口 FPC 电缆长度最大为1米。

    请参阅附件以供参考。

    您能建议我将 USB 转接驱动器放置在何处吗?


    我们应该为两个板放置转接驱动器吗?

    此致

    潘迪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pandian:

    如果我知道板上的损耗或板的尺寸、我可以提供更好的建议。   

    这个问题标记为正在使用 USB-REDRIVER-EVM。  但没有提及 使用的 USB 转接驱动器。  我假设您问的是 TUSB211A、它在 USB-REDRIVER-EVM 上。  它是 USB 2.0转接驱动器、对 USB 3没有帮助。  

    您计划在电路板上放置什么器件、是否仅使用1个转接驱动器? 最初猜测是将转接驱动器放在主板上。   

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Nicholaus Malone

    感谢您的快速回复。

    两个电路板尺寸均为9cm 长 x 6cm 宽
    我们计划将 USB 3.0转接驱动器(TUSB522P)和 USB 2.0转接驱动器(TUSB211A)用于此电路板设计、并使用1米定制 FPC 电缆在两个电路板之间进行通信。

    请查看更新后的图片以供参考。(计划1和计划2)

    请帮我确定 Re 驱动程序的位置。

    1.在此电路板设计中、我可以将转接驱动器放置在何处、以实现正确的数据发送和接收?

    2.我可以放置主板和从板的转接驱动器,如果我们放置任何信号损失?

    3.我正在使用集线器3.2 Gen1 5Gbps 从板, Re 驱动器将兼容此集线器

    此致

    潘迪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pandian:

    1. 在这种情况下、最好的位置是在主板上(Plan-2)。  最好测量 两个电路板生成的眼图并确保它们通过 USB 电气合规性测试。  它还将有助于确定两个器件的正确设置。
    2. 抱歉、我不确定问题。  放置转接驱动器并不能纠正所有信号损耗、但有助于通过 USB 合规性测试。
    3. 转接驱动器兼容所有 USB 器件、包括集线器。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pandian:

    还有其他相关问题吗?

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动而关闭。

    此致、

    尼古拉斯