This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:TMUXHS4212应用 questrion

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1356045/tmuxhs4212-tmuxhs4212-application-questrion

器件型号:TMUXHS4212

大家好、

此器件在12GHz (SAS3.0)、25 -45°C 环境中是否有任何插入损耗数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Dane:

      您是指6GHz? 可以从 S4P 模型中找到它、您可以从 TI.com 下载该模型。

    此致

    布赖恩