This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1142:USB 转接驱动设计原则

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044, TUSB321, TUSB1142, TPS25820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1354092/tusb1142-usb-redriving-design-principle

器件型号:TUSB1142
主题中讨论的其他器件: TPS25820、TUSB1044 、TUSB321、TUSB322

大家好、我必须实现一个板、该板将 USB3从主机连接到 USB3 Type-C 连接器、并以某种方式将 USB3信号驱动到另一个 Type-C 连接器。  

我计划使用 TUSB1142、如所附图片所示。 即使 TUSB1142支持 USB3.2、设计规格也要求使用 USB3.1。

可连接两个端口、但这两个端口是单独的、我们只能考虑第一行、因为第二行是第一行的副本。  中间的 USB-A 转 USB-A 电缆跨越 TX 和 RX 线路。

我计划使用3V3 LDO 从 VBUS 为 TUSB1142供电。 使用2个二极管、我可以从 Type-C 连接器的 VBUS 或 Type-A 连接器的 VBUS 获取电力。

我还计划将 EVM 中的 TPS25820用作 USB PD 控制器。

我想问这种解决方案是否可行。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      此特定设计为何不使用 TUSB1142、而不使用 TUSB1044、www.ti.com/.../tusb1044.pdf?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 David、  

       我选择了 TUSB1142、因为它集成了 MUX、只需连接一个 TX、RX 对(加上 USB2 DP DN)、这也为 CC1、CC2线提供了解决方案。

    我的目标 是将 USB-C 端口从一侧连接到另一侧。

    就 TUSB1044而言、我不是很清楚该怎么做。  

    因为我没有外部的电源、所以我对 VBUS 的管理产生怀疑、要在 Type-C 连接器里面使用 VBUS 提供的电压。 在这种情况下、左侧的 USB-C 从主机接收电源、而右侧的 USB-C 向器件接收电源。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mario:

    我认为这个设计可以奏效、但我想提出几个问题:

    中间的 USB 电缆不应是 Type-A 转 Type-A 电缆。 USB 电缆将电源/数据源从 USB-B 端口改为 USB-A 端口、因此您可能需要更改您的图来考虑这一点

    2. TPS25820是一款 仅供电方 讨论。 这意味着它可以在右侧的 Type-C 端口(拉电流)上使用、但不适用于左侧的 Type-C 端口(灌电流)。 您可以对左侧端口使用一个简单的 CC 控制器、以确定连接和方向。 为此、可考虑使用 TUSB321或 TUSB322:

    3.如果您仅使用左 侧 USB-C 连接器的 VBUS、则需要确保其传递足够的电力来为两个 TUSB1142s、一个 TPS25820、连接的下游器件以及您在灌电流侧端口上使用的任何 CC/端口控制器供电。 请记住、这可能会限制下游(右侧) Type-C 端口上的功率。

    我希望这对您有所帮助、如果您有任何问题、请告诉我。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mario:

    我 在上一次答复中犯了一个错误。 对于第1题、我在回答中调换了 USB-B 和 USB-A 位置。 USB 电缆将电源/数据从 USB-A 端口传输到 USB-B 端口。  

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的详细回答、Shane。  

    是的、正确的电缆应该是 Type-B 转 Type-A、但此连接是我们包装箱内部的、我会设计一个两侧的单板。 因此、我计划使用  市场上提供的非标准电缆。 从电气的角度来看、信号应相同(电缆跨越 TX 和 RX 对)。  

    我将尝试开发一个能够安装  TPS25820 (拉电流)或 TUSB32x (灌电流)的单个 PCB。

    接下来的几天、我将从设计开始、再次感谢您。

    马里奥