This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:某些链路伙伴的链路建立/断开问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM, DP83869EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1354476/dp83869hm-link-up-down-issue-with-some-link-partners

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869EVM、 DP83869

您好!

我在使用部分链路伙伴的情况下体验了 DP83869HM 的一些链路稳定性问题。

DP83869HM 采用1000-Base-X 介质转换器模式运行。

我在我们的硬件设计中已经看到这一点、其中 DP83869HM 的铜端与带100nF 电容的微芯片 KSZ9893R 开关芯片进行电容耦合。 SGMII 连接到 SFP 插槽、不带任何过孔、采用~10mm 阻抗控制差分对布线。 同时、我购买了 DP83869EVM 套件、我还能够重现 DP83869EVM 套件和 PC 的相同问题:

在1000-Base-X 介质转换器模式下为电路板加电之后、铜侧连接至 PC 且未插入 SFP、这种情况下、链路有时会通电、但有时它始终切换为链路通电~1秒、链路关断~1.5秒。 可以在 EVM 板的链路 LED 上以及远程网卡上看到链路建立和断开。 Remote Side 是带有 Realtek R8169网卡的 Linux PC。 端口之间的电缆长度为2m、直接连接在 PC 和 DP83869EVM 之间。

插入带远程光纤连接的 SFP 模块时、可以在铜缆侧以及 DP83869HM 的 SGMII 侧看到向上/向下切换开关。

如何修复此问题以获得稳定的链路?

谢谢。

汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    在 DP83869及其链路伙伴上强制执行千兆位速度时、是否存在稳定性差异?

    寄存器0xC00[12]可用于禁用自动协商、并写入0xC00[13]='0'、0xC00[6]='1'强制1000M FX。

    https://www.ti.com/lit/an/snla305/snla305.pdf

    此应用手册提供了有关在1000Base-X 模式下启动链接的更多详细信息。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    使用 Reg. 0xc00[12]=0链路稳定。 由于我的设计中不需要自动协商、这为我解决了问题。 谢谢!

    汤姆