This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC10024-Q1:电池电源范围- 18V、持续1小时 ISO 16750-2

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIC10024-Q1, TIC12400-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1353865/tic10024-q1-battery-supply-range---18-v-for-1-hour-iso-16750-2

器件型号:TIC10024-Q1
主题中讨论的其他器件: TIC12400-Q1

您好!

我计划在汽车 ECU 中使用 TIC10024-Q1。

由于如数据表中所述、TIC10024-Q1是根据 ISO 16750-2设计和测试的:我能不能认为它支持 ISO 的所有测试、尽管数据表中没有提到这些测试?

具体而言、ISO 定义了在18V 电源电压下持续1小时的测试、数据表中未明确提及这一点。 是否支持该测试?

提前感谢您、

卢卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    除了专门说明"必须注意的是、TIC10024-Q1是根据 ISO 16750-2标准设计和测试的。" 数据表中提到了"采用适当的外部组件根据 ISO-10605在输入引脚上实现±8kV 接触放电 ESD 保护。"

    我假设该器件仅按照 ISO16750-2标准和 ISO-10605标准进行测试、但并非所有 ISO 标准都进行了测试。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    感谢您的回答。 恐怕我的问题不清楚。

    我要确认的是、TIC10024-Q1是否采用 ISO 16750-2中定义的所有测试、包括数据表中未提及的测试。

    我最感兴趣的测试是用于1h 测试的18V 测试、该测试是 ISO 16750-2的一部分。 我假设 TIC10024-Q1支持、但我想确保 IC 支持高达16V 的标称工作电压。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    我在数据表中注意到、在"应注意到 TIC12400-Q1是根据 ISO 16750-2标准设计和测试的。"的声明后、 它提到"下面列出了一些电压应力测试及其测试条件"-我假设该数据表并不包括运行的 ISO 16750-2测试、但该器件已通过 ISO 16750-2标准测试。  TIC10024-Q1包含一份补充应用手册"保护24V 系统中的12V MSDI 器件"、 其中更详细地介绍了 ISO 16750-2负载突降 测试:《 保护24V 系统中的12V MSDI 器件》。 如果您需要更多详细信息、我可以进一步查看此内容、然后查看我找到的内容。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    感谢您的反馈。

    总之、TIC10024-Q1符合 ISO 16750-2标准、可在特定条件下用于24V 系统。

    此致、Luca