This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:需要光耦合器 IC 和# 39;S 以满足特定要求。

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1355729/tcan4550-need-optocoupler-ic-s-for-the-specific-requirements

器件型号:TCAN4550

大家好,下午好
您能为满足下列针对工业应用的要求提供建议、光耦合器器件型号吗?

隔离电压      >1000V
隔离电阻10M 欧姆@施加电压1000V
符合 IEC 60664-1的 II 污染等级
-根据 IEC 60664-1定义的过电压类别 II
-工作温度-20至60'C

此致、

桑盖塔