This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS6126:是否可用作三路 USB2.0开关?

Guru**** 2925700 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS6126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1352254/hd3ss6126-can-it-be-used-as-a-three-way-usb2-0-switch

器件型号:HD3SS6126

您好!

HD3SS6126这个 USB3.0和 USB2.0一对两开关芯片、USB3.0接口可用作 USB2.0?

该芯片能否用作三路 USB2.0开关?

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您无法将 HD3SS6126 SuperSpeed 信号用于 USB2.0信令、因为其最大 Viop-p 仅为1.8V、而 USB2.0可高达3.3V。

    当您说到三路 USB2.0开关时、您是指1到3多路复用器?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将继续并由于不活动而关闭该线程、如果你有任何更新、你可以做出回应、重新打开该线程。

    谢谢

    大卫