This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:TUSB2046B 客户查询。

Guru**** 2830875 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B, TMUXHS221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1343511/tusb2046b-tusb2046b-customer-query

器件型号:TUSB2046B
主题中讨论的其他器件: TMUXHS221

大家好、

客户使用 USB 集线器和板载3个 USB 连接器、集线器中是否有任何保护措施或可以在板载上实现的任何技术、以防止通过这些板载 USB 连接器在系统中连接和检测 USB 大容量存储器件。

谢谢、Shinu。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    神州市

    您可以将 VBUS 门连接到这3个 USB 连接器。 如果大容量存储器件没有看到 VBUS、则不应在 DP 信号线上启用其1.5k 上拉电阻器。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果未启用1.5K、则在这种情况下将检测到鼠标/键盘并且它能正常工作? 关键是、键盘和鼠标需要通过此 TUSB2046B 进行检测并正常工作、而且需要阻止 USB 大容量存储器件(USB 记忆棒)检测/正常工作。 电路板上实施方法。 需要一种独立于操作系统的方法(-大容量存储可通过操作系统禁用、但除了该方法、需要防止 USB 大容量存储检测/板载功能)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以添加一个 USB2多路复用器、如 TMUXHS221、以关闭 USB 大容量存储器件?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于不活动、我将继续并关闭该 TT。 如果您有任何更新、您可以回复以重新打开 TT。

    谢谢

    大卫