This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E11:BC1.2实施

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2546, TUSB2E11, TPS25221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1354468/tusb2e11-bc1-2-implementation

器件型号:TUSB2E11
主题中讨论的其他器件: TPS25221、TPS2546

嗨、Nicholaus:

如果客户想要使用 TUSB2E11支持 CDP (1.5A)或 SCP (0.9A)、

我们应该如何设计外部电路、以便根据 SDP 和 CDP 控制5V USB 的电流限制?

例如、我们应该如何将 CDP 或 SDP 消息传输到可以控制电流限制的 USB 电源开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    BC 1.2可通过 USB 线路获得支持。  下面是一个对 BC 1.2进行一般解释的视频: 什么是 USB BC 1.2? |视频| TI.com

    我不是 USB 电源专家。 我建议您向 相关的团队咨询有关如何设计 USB 电源开关的信息。

    话虽如此、您似乎可以看看 充电端口控制器 来调节 Vbus 上的电流。

    USB 电源开关和充电端口控制器产品选择| TI.com

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB2E11上是否有任何硬件引脚可以提供 BC1.2 而不是使用 I2C 的状态?

    如果 BC1.2是我们的优势、我 想为客户创建一个新的系统解决方案、以便节省 TP2546等额外 BC1.2开关的成本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    没有 GPIO 引脚报告 BC 1.2的状态、但我不知道 它是如何为客户节省成本的。  解决方案是什么?

    TUSB2E11可以通过 GPIO0控制 VBUS 开关、但在任一种情况下似乎都需要开关。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nicholaus,

    没有 BC1.2功能的开关(如 TPS25221)将比 TPS2546便宜得多、因为我们的转接驱动器已经支持该功能

    GPIO0或 BC1.2状态都需要通过 I2C、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    我明白了。   是的、充电器状态完成通过 I2C 报告。  如果设计中有 MCU、您可以检查 TUSB2E11 BC 1.2状态并通过 MCU 控制开关?

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicholaus:

    是的、我的确这么做了、

    将使用 SOC 进行检查、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、听起来不错。  请告诉我您找到了什么。

    谢谢。

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:  

    客户和项目的用途是什么?

    此致、

    尼古拉斯