This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:用于通过 USB 将固件从嵌入式 Linux (Raspberry Pi ARM Debian)刻录到 TUSB9261的 Linux 工具

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1356583/tusb9261-linux-tool-to-burn-flash-firmware-to-tusb9261-over-usb-from-embedded-linux-raspberry-pi-arm-debian

器件型号:TUSB9261

您好!

我已经基于 Raspberry Pi 计算模块4开发出定制 PCB、并通过 USB 连接 TUSB9261、我想 从 Linux 通过 USB 对其 SPI 闪存进行编程。 请您发送此文件的任何必要文件吗? (用于 ARM 上的 Debian)

感谢您的帮助

凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我通过 E2E 向您发送了一个朋友请求、请接受这一请求、并且我可以通过一个具有.deb 文件的 Linux 闪存刻录机发送。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、已接受并向您发送了消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    已通过 E2E PM 进行响应。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安