This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811S-Q1:TDR 结果的系数

Guru**** 2928990 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811S-Q1, DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1354806/dp83tc811s-q1-coefficients-of-tdr-result

器件型号:DP83TC811S-Q1
主题中讨论的其他器件: DP83TD510E

您好!

我们将测试 DP83TC811S-Q1 (100BASE-T1 PHY)和 DP83TD510E (10BASE-T1L PHY)的 TDR 功能。

DP83TC811S-Q1数据表显示故障位置值是以原始值* 1.5 [m]的形式获取的

TDRR 寄存器0x016B
 位[7:0]故障位置
 故障位置:
 要以仪表为单位计算故障位置、请将二进制字段转换为
 十进制形式并乘以1.5。

DP83TD510E 数据表指出、故障位置值(单位为米)可从寄存器0x30C 获取。
此外、我们发现存储在0x305至0x307中的电阻中的原始值似乎是12.5 [m]倍。

 TDR_TDR_DFAULT Fault_Status 0x30C 位[9:0]以米为单位存储故障位置

不过、我认为 TDR 位置结果取决于所测试电缆的传播延迟。
这些系数(1.5m 和12.5m)是如何推导出来的?
是否假定特定的标称传播延迟值? (例如5.0ns/m)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hajime:  

    我知道系数有差异、但这些系数涉及 PHY 内的内部机制、我不能公开披露。

    除了系数不同之外、在进行 TDR 测试时、您还会看到一个问题吗?

    此致、
    阿瓦塔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avtar!

    感谢您的答复。
    除了这一点、我们不会看到任何其他问题。

    不过、如果您不提供任何有关传播延迟值的信息、
    我们在 TDR 位置结果方面始终存在较大的不确定性。

    DP83TD510E 数据表还规定(在第31页):
    >对于所有 TDR 测量,到达时间和物理距离之间的转换由
    >使用次要计算的外部主机(如乘法、加法和查找表)。 主机必须知道
    >电缆的预期传播延迟,这取决于电缆类别(对于
    >例如 CAT5、CAT5e 或 CAT6)。

    我们不要求公开所有内部计算。
    但我们只需要极少的信息即可执行该计算。

    应用手册 snla334 (适用于1000BASE-T PHY)提供了一个公式来获得以米为单位的故障位置
    它包含有关传播延迟值的校正因数。
    > Fault_location =|(peak_indx (i)-offset)* 8 /(2*prop_dly)|

    这样的方程对我们就足够了。
    请考虑一下。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hajime:

    DP83867和 DP83TC811S 之间的传播延迟值会有所不同、我们没有 DP83TC811S 的值。

    如果您在测试 TDR 时遇到问题、请告知我们。

    此致、

    阿瓦塔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avtar!

    还可以
    对于这些 PHY、无法像用于 DP83867的 snla334那样方便地获得精确结果。
    因此,如果我们需要精确的结果,我们必须对我们一侧的每种电缆进行校准。
    我的理解是否正确?


    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hajime:

    是的、您的理解是正确的。

    此致、

    阿瓦塔