This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR120:是否可以动态更改预加重设置 PE0和 PE1?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1355588/ds25br120-can-pre-emphasis-settings-pe0-and-pe1-be-changed-dynamically

器件型号:DS25BR120

上下文:我们希望使用来自基于 SPI 的 IO 扩展器的 GPIO 将 PE 输入设置为 DS25BR120、而不是使用固定的上拉和下拉电阻器。

问题:DS25BR120的 PE 输入是在上电时采样还是在上电后可以更改以改变预加重电平?

提前感谢。

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    它们可以动态更改。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 太棒了!