This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S311:CC 对 GND 短路

Guru**** 2863360 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4S311, TPD6S300A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1356093/tpd4s311-cc-short-to-gnd

器件型号:TPD4S311
主题中讨论的其他器件: TPD6S300A

您好!

TPD4S311似乎没有 CC 短路至 GND 保护、我们的客户在 CC 短路至 GND 测试中发现、可能导致  TPD4S311损坏。

是否有针对 CC 短接至 GND 保护的 CC 保护 IC?

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已在 TPD6S300A 数据表中发现 TPD6S300A 接地短路测试通过、但我们未在 TPD6S300A 数据表中找到任何 CC 接地短路保护说明。

    我想知道是什么原因造成了这种不同。 谢谢!

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    您能否详细说明如何执行 GND 短路测试? 是直接接地短路还是两者之间存在任何电阻? 当短接至 GND 时、测得的 CC 电压是多少?您是否具有测试完成的模拟波形?  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林