This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3227:芯片不工作、自动关断问题

Guru**** 2924480 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1356392/max3227-chip-is-not-working-problem-with-autoshutdown

器件型号:MAX3227

我使用的是 MAX3227芯片、并进行了相应的连接、

启动时、V+和 V-为2.5V、而不是5.5V。 READY 引脚为低电平、无效引脚为低电平。 (它在启动时根本没有达到5.5V、这让我觉得它会直接进入关断模式)。

在 RIN 上、我将一个测试探头连接到具有-5V 信号的外部器件(稳定、因为我连接的器件仅在收到命令时才响应)。 在 DIN 中、有一个 TTL 信号来自正在发送命令的 FPGA。 我检查了 DIN、它正在发送 TTL 命令信号。

我在试验电路板上测试了我的所有设备、它工作正常。唯一的区别是、我将 FORCEON 驱动为高电平、以强制正常运行。

自动关断功能似乎无法正常工作、因为我具有有效的 Rin 信号、并且应在 Din 侧获得边沿检测。 我不确定自己在做什么错了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Troy:

    我有 几个问题:

    那么、当您将 FORCEON 引脚驱动为高电平时、该器件是否可以正常工作、只有在如上面的原理图所配置的情况下、该器件才不工作?

    2.是否可以从 VCC 引脚获得近似的电流消耗-有效电流和关断电平电流之间应存在较大的差异?

    3.您能否拍摄可疑装置顶部的照片并将其作为回复附在帖子中-我想确认设备在我们的系统中是合法的-这通常不是问题-但我想再次检查一下。  

    总的来说-电路原理图看起来不错、根据您的描述、似乎/INVALID 引脚和 READY 引脚应该根据您的行为变为高电平-如果您能够回答上面的其他问题、我们可以看看接下来的最佳步骤是什么。

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经过进一步检查、发现我们的 PCB 导致了问题、而不是器件问题。