This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TUSB522P:线性转接驱动器与限幅转接驱动器

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P, TUSB1002A, TUSB1044, TUSB542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1356426/faq-tusb522p-linear-vs-limited-re-driver

器件型号:TUSB522P
主题中讨论的其他器件: TUSB1002ATUSB1044TUSB542

您好、专家!

我看到 TUSB1002A 和1044等器件被描述为"线性"转接驱动器、而 TUSB522P 是"有限"转接驱动器。 在 USB 系统中、哪一种更适合使用?

谢谢!

谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 USB 转接驱动器产品系列分为两类:线性和有限。 这两者之间的根本区别在于、线性转接驱动器的输出 永远是一个 输入的1:1线性函数。 此限制不适用于限幅转接驱动器、因为限幅转接驱动器能够为您的信号提供更多的多功能性。

    线性转接驱动器只会补偿通道中的 在接收信号路径上 。 这可让 TUSB1002A、TUSB1044和我们的所有线性转接驱动器恢复有损耗信号、从而在 TX 输出端产生干净信号。 这里是 TUSB1002A 线性转接驱动器如何补偿 USB 系统中的损耗的示例。

    您可以看到、转接驱动器可补偿进入器件 RX 输入端的信号、但不会补偿 TX 输出端的信号。 这是每个线性转接驱动器的最大特性。

    限幅转接驱动器能够补偿接收和发送信号路径上的损耗。 这可以让 TUSB522P 和 TUSB542等限幅转接驱动器针对传输损耗进行 转接驱动器之前和之后 电压和电流。

    522P 等限幅转接驱动器能够向发送路径上的信号应用去加重(DE)功能。 这将使 USB 信号在退出转接驱动器后保持纯净、这与只能使用均衡(EQ)的线性转接驱动器不同。