This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TUSB1002A:TUSB1002A 可以为 USB 系统中的损耗提供补偿?

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044, TUSB1002A, TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1356423/faq-tusb1002a-what-loss-does-the-tusb1002a-compensate-for-in-a-usb-system

器件型号:TUSB1002A
主题中讨论的其他器件: TUSB1064、TUSB1044

您好、专家!

TUSB1002A 是否会在转接驱动器前后恢复损耗?

此致!

谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB1002A、TUSB1044和 TUSB1064是线性 USB 转接驱动器、可补偿 PCB 布线中的损耗。 线性转接驱动器可确保输出(TX 引脚)是输入(RX 引脚)的1:1线性函数。 简单地说、这意味着 TUSB1002A (和所有线性转接驱动器)将 仅补偿已接收但未传输的信号的损耗

    由于 USB 是双向接口、因此可以在每个通道上补偿转接驱动器的一侧。 下图显示了 TUSB1002A 如何补偿 USB 系统中 TX 和 RX 通道上的损耗:

    使用线性转接驱动器设计系统时、务必确保您的 USB 主机能够补偿 转接驱动器之后的 RX 通道 。 您可以从图中看到、转接驱动器对这部分跟踪没有帮助、因此由主机来处理此部分造成的任何损耗。