This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:TCA9517DGKR B 端口连接到 B 端口

Guru**** 2538560 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1356820/tca9517-tca9517dgkr-b-port-connected-to-b-port

器件型号:TCA9517
主题中讨论的其他器件:TCA9800MIO

大家好,

您可以复查下面的原理图、其中我已将 B 侧代码转换为 B 侧代码。 Main I2C_MAIN_SCL/SDA 来自 带有 端口 A 侧的 TCA 器件。

注意-不存在 U21和 U1775相互通信的用例。

非常感谢

拉贾特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不能将两个 B 侧相互连接。

    即使 U21和 U1775不能互相通信、B-B 连接也可能导致信号损坏、看起来像是访问错误的器件。

    为什么要这样做? 左侧的电压是多少? (TCA9800对电源电压的限制将更少。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clements:

    我刚刚翻转了 U1775、您现在能检查一下吗。如果看起来不错。

    VCCO_MIO = 1.8V

    VCCO_HDIO= 3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来不错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajat:

    随着最近对原理图进行的更改(在 A 侧和 B 侧翻转)、实现看起来不错。  

    我在主 SDA/SCL 侧没有看到上拉电阻器。 我假设这些上拉电阻器在原理图中的其他位置。 请确保主侧有上拉电阻器。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    是的、我们一直保持主 I2C 线路上的上拉。

    谢谢

    拉贾特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajat

    谢谢您完成这个故事。  

    总体实施情况看起来不错。  

    此致、

    泰勒