This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:2 supply vs 3 supply

Guru**** 2949930 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1356953/dp83869hm-2-supply-vs-3-supply

器件型号:DP83869HM

您好、需要对最近的数据表更新做出一些澄清。 在更新中、  SUPPLLYMODE_SEL 自举引脚、该引脚不在器件上、因此已从数据表中删除。 DP83869HM 器件如何在双电源与三电源模式下获知其状态。


谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kannan:

    PHY 将能够检测是否存在1.8V 电源轨、并能够进入双电源与三电源模式。 这就是 VDDA1P8上的轨到轨斜坡最大时间限制为50ms 的原因。

    此致、

    格罗姆