This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF384:我能否将4位 LVDS 信号直接连接到"DS90CF384"IC 接收器?

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF384

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1356782/ds90cf384-can-i-interface-4-bit-lvds-signals-directly-to-ds90cf384-ic-receiver

器件型号:DS90CF384

大家好、

我能否将4位 LVDS 信号直接连接至"DS90CF384" IC 接收器?

我们将使用的显示屏具有24位 RGB 信号、处理器具有4位 LVDS 信号。 因此、我们需要将4位 LVDS 信号转换为24位 RGB 信号。 所选的 IC 是否适合应用、如果有更好的选择、我愿意提供建议。 如果所选的 IC 是可以接受的、您能否提供与网站中提供的数据表不详细相同的详细数据表。

谢谢。此致、

Mahima D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahima:

    此器件适合您的应用。 网站上的数据表就是我们所提供的全部内容。 如需更多信息、请参阅技术文档应用手册。

    此致!

    约什