This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:具有 ReDrvier 功能的 DP++转 HDMI IC

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204, TDP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1356724/tdp142-dp-to-hdmi-ic-with-redrvier-function

器件型号:TDP142
主题中讨论的其他器件:TDP1204、TMDS1204

大家好、团队

我们希望了解以下零件技术:

TDP1204:12Gbps 双模 HDMI 2.1转接驱动器(DP++/HDMI -> HDMI)

TMDS1204:12Gbps 双模 HDMI 2.1转接驱动器(DP++/HDMI -> HDMI)

 

在 为 MXM 3.1 GPU 输出设计 DP++转 HDMI 适配器时、它是否可以提供转接驱动器功能?

我知道它可以  为 HDMI 到 HDMI 提供转接驱动器功能。

此致

佩里

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    佩里

    当我们 为 MXM 3.1 GPU 输出设计 DP++转 HDMI 适配器时,它是否可以提供转接驱动器功能?

    是的、它将提供电平转换器功能和转接驱动器功能。

    对于 HDMI 到 HDMI、它仅提供转接驱动器功能。

    谢谢

    大卫