This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:最大运行速度

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1357210/hd3ss3212-maximum-operating-speed

器件型号:HD3SS3212

您好

我们正在考虑使用 HD3SS3212进行以太网 USXGMII 通信。
在10.3125Gbps 之前都支持我们的以太网收发器。
您的数据表中解释了 HD 的最大运行速率为10Gbps。
如果我们使用 HD3SS3212来实施系统、可以吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    是的、HD3SS3212可以支持该数据速率(10.3125Gbps)。

    此致!

    谢恩